Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5111 大家好、
我想使用 TPL5111经常为物联网设备加电以传输数据。 物联网器件还应在识别到微小移动时激活、因此我想使用 VDD 和 Delay/M_DRV 之间的 SW-18015P 等简单振动传感器为 TPL5111供电。 SW-18015P 似乎具有2ms 的"短接"时间、而 TPL5111需要20ms。 有什么想法/提示如何仍然使用简单的振动传感器?
此致、
菲律宾