This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:手动上电振动

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947609/tpl5111-manual-power-on-vibration

器件型号:TPL5111

大家好、  

我想使用 TPL5111经常为物联网设备加电以传输数据。 物联网器件还应在识别到微小移动时激活、因此我想使用 VDD 和 Delay/M_DRV 之间的 SW-18015P 等简单振动传感器为 TPL5111供电。 SW-18015P 似乎具有2ms 的"短接"时间、而 TPL5111需要20ms。 有什么想法/提示如何仍然使用简单的振动传感器?

此致、

菲律宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    我不是很熟悉 SW-18015P、但如果振动传感器能够传导长达20ms、这将非常简单。 最好了解2ms 规格是最小规格还是典型规格。

    实现这一点的一种方法是使用555计时器创建单次触发电路。 555计时器的设计采用单稳电路、如以下常见问题解答中所述:  

    此致、
    通道