This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:lm555cm/nopb 连接检查

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946917/lm555-lm555cm-nopb-connection-check

器件型号:LM555

您好!

对于下面的应用电路、我希望在检测到12V 输入时具有恒定输出高电平。 此连接是否正确?


此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当12V 输入施加到触发/阈值节点时、您将获得0V 输出。 输入上的0V 将为您提供12V 输出。  

    在此仿真中、我振荡输入以显示输出响应:  

    将输入应用于复位、看起来像这样的修改、将为您提供所需的输出:

    最棒的

    Katlynne Jones