This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594RHAT 的输出功率

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939041/lmx2594-output-power-of-the-lmx2594rhat

器件型号:LMX2594

尊敬的先生:

这是我的设计:

RF 放大器 CMD305P3连接到 PLL 的 RF 输出、在加电时被烧坏了几次。 最大值 CMD305P3损坏时的输入功率为+10dBm。 对 PLL 进行编程、使射频输出为14.3GHz。 根据数据表(电感器上拉)上的图18、输出功率约为+3dBm。 编程前、在上电时 PLL 输出端是否有高功率?   编程前、是否有任何方法可确保 PLL 的射频输出被关闭? 是否有其他想法来解决故障?

注意:我们怀疑最大值 RF 放大器的输入功率低于制造商报告的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachamin、

    对 LMX2594进行编程之前、它具有上电复位电路、输出将关闭。  因此、我不会期望任何高输出功率。  

    输出为集电极开路并被拉至 Vcc、因此这应该与您的运算放大器进行交流耦合。

    在编程之前、您是否考虑过将芯片使能(CE)引脚保持在低电平?

    此致、

    Dean