Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 尊敬的先生:
这是我的设计:
RF 放大器 CMD305P3连接到 PLL 的 RF 输出、在加电时被烧坏了几次。 最大值 CMD305P3损坏时的输入功率为+10dBm。 对 PLL 进行编程、使射频输出为14.3GHz。 根据数据表(电感器上拉)上的图18、输出功率约为+3dBm。 编程前、在上电时 PLL 输出端是否有高功率? 编程前、是否有任何方法可确保 PLL 的射频输出被关闭? 是否有其他想法来解决故障?
注意:我们怀疑最大值 RF 放大器的输入功率低于制造商报告的功率。