This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828可在具有不同组的同一器件中生成7.68MHz 和100MHz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938244/lmk04828-lmk04828-can-generate-7-68-mhz-and-100mhz-in-same-device-with-different-group

器件型号:LMK04828

尊敬的团队:  

此查询与 TI 器件之一 LMK04828有关。

我需要知道使用的频率组合是否可行。

我想从 LMK04828B 生成如下频率:

7.68MHz (多个)、100MHz (多个)、两者都连接到不同的时钟组。

外部时钟源为:

TCXO:10MHz

VCXO:160MHz

REF:10MHz  

 

此致、

Puneethashankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneetha、您好!

    7.68MHz 和100MHz 的最常见倍数为4.8GHz、超出了内部或外部 VCO 频率范围。 无论外部时钟源如何、都无法在 LMK04828上生成该频率组合。

    此致、