请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 尊敬的团队:
此查询与 TI 器件之一 LMK04828有关。
我需要知道使用的频率组合是否可行。
我想从 LMK04828B 生成如下频率:
7.68MHz (多个)、100MHz (多个)、两者都连接到不同的时钟组。
外部时钟源为:
TCXO:10MHz
VCXO:160MHz
REF:10MHz
此致、
Puneethashankar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.