请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 ϕ 代表什么?
它的价值是什么?
RFoutA 和 SYSREF 之间是否存在偏差?
7.3.14.2.2 SYSREF 输出格式
SYSREF 输出通过 RFoutB 以差分格式提供。 这将具有大约2.3V 的最小电压和最大3.3V 的电压。如果无法使用直流耦合、则有两种交流耦合策略。
1、发送一系列脉冲、在交流耦合电容上建立直流偏置电平。
2.使用电阻分压器在数据转换器处建立低于阈值电压的偏置电压。
这是否意味着差分格式 SYSREF 信号的 VOD 为1V (3.3V - 2.3V)?
如何确定在交流耦合电容器上建立直流偏置电平所需的脉冲数?
非常感谢。