主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMK03318、 LMK03806
你(们)好。
我目前正在使用 LMK03806BEval 评估 LMK03806B 时钟模块。
我可以使用 USB2Any (尽管 uWire 引脚的直接连接存在问题、但我通过 此主题帮助使其正常工作)和 TICS Pro GUI 对 EVM 进行编程。
我在程序中看到正确的 CLKout (频率和输出格式)。
然而、PLL 没有锁定到板载晶体(EVM 上的100MHz 晶体)。
请参阅我当前配置的以下代码段:
a) USB2ANY 和 EVM 连接(根据 该线程)
b)用户控件(由于 USB2ANY 和 EVM 之间未连接同步电缆、因此检查 NO_SYNC)
c) PLL 设置
d) CLK 输出(仅启用 CLKout2)
其次、我的应用需要491.52MHz CLK。 我希望使用板载100MHz 晶体(EVM 的)来实现此 Clk 频率(491.52MHz)。 我无法对 VCO 频率和其他能够 产生该频率的参数(PLL_N、PLL_R、PDF 等)进行编程(如果可能的话?)
有人可以帮我回答以上两个问题吗?
非常感谢
希马