This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:LMK03806B - PLL 未与晶振锁定|如何使用100MHz 板载晶体参考对491.52MHz OUT 进行编程

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL, USB2ANY, LMK03318, LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1160507/lmk03806beval-lmk03806b---pll-not-locked-with-crystal-how-to-program-491-52-mhz-out-with-100mhz-onboard-crystal-reference

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMK03318LMK03806

你(们)好。

我目前正在使用  LMK03806BEval 评估 LMK03806B 时钟模块。  

我可以使用 USB2Any (尽管 uWire 引脚的直接连接存在问题、但我通过 此主题帮助使其正常工作)和 TICS Pro GUI 对 EVM 进行编程。

我在程序中看到正确的 CLKout (频率和输出格式)。

然而、PLL 没有锁定到板载晶体(EVM 上的100MHz 晶体)。

请参阅我当前配置的以下代码段:

a) USB2ANY 和 EVM 连接(根据 该线程)

b)用户控件(由于 USB2ANY 和 EVM 之间未连接同步电缆、因此检查 NO_SYNC)

c) PLL 设置

d) CLK 输出(仅启用 CLKout2)

其次、我的应用需要491.52MHz CLK。 我希望使用板载100MHz 晶体(EVM 的)来实现此 Clk 频率(491.52MHz)。 我无法对 VCO 频率和其他能够 产生该频率的参数(PLL_N、PLL_R、PDF 等)进行编程(如果可能的话?)

有人可以帮我回答以上两个问题吗?

非常感谢

希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    如果您将 XTAL 用于基准信号、  

    在用户控制选项卡中启用 EN_PLL_XTAL 晶振选项。  

    在 EVM 用户指南的第42页上、他们是 USB2ANY

    2. LMK03806B 具有整数 PLL、因此该器件  无法 生成所需的491.52MHz 输出时钟频率。  

     我建议改用 LMK03318。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢您的回答。

    关于 PLL 锁定-我尝试了 EN_PLL_XTAL 选项、选中了该选项。 我仍然没有看到 PLL 锁定

    我在前面的主题中曾读到过、TICS Pro 在该器件(LMK03806)方面存在一些问题。 是否存在任何已知问题?

    2.我正在使用 USB2ANY 接口适配器(链接)

    我已使用 USB 电缆将 USB2ANY 连接到我的 PC。 在 USB2ANY 上、J4接头使用10引脚电缆连接到 EVM。

    (但是、10引脚电缆不能直接工作、看起来引脚是翻转的或类似的东西。 因此,我断开了10引脚电缆并将 USB2ANY 的 uWire 引脚连接到 EVM 的 uWire 接头)

    我认为 TICS Pro 能够正确地使用 USB2ANY 与 EVM 通信、因为我在  示波器上看到了更改 CLK 分频器、输出格式(LVDS、LVPECL)等的影响。

    2.哦,我看到了! 我想根据 LMK03806的数据表、也可以实现分数时钟输出?!

    如果我的解释不正确、请更正我的错误。

    在 LMK03806数据表的第18页

    非常感谢

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    1.哦,不是:(
    器件本身没有任何问题、器件配置文件对条目有点挑剔。  
    当您在任何字段中输入值时、有时对应的字段不会更新、这会导致锁定问题。 例如:n 分频器值=12、多次更改此值、用户控件下的 PLL_N_CAL 值 不匹配。 我建议的调试步骤是检查所有匹配的字段或进行相应更新。

    2.加载 EVM 默认值是否会导致在示波器上看到正确的输出频率? 如果是这样、则表示您与器件成功通信。  
    遗憾的是、LMK03806B 仅有整数输出分频器。 可以使用分数输出、但需要将 VCO 频率除以整数值、得到491.52MHz。 这里的问题是该器件无法生成所需的 VCO 频率。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    2.当我加载默认模式配置"100MHz XO/TCXO 参考"时、我会在示波器上看到以下配置和结果。

    (CLKout6和 CLKout 8分别以1200MHz 和200MHz 启用)

    我必须检查 CLKout 6和8的 NO_SYNC 以在示波器上查看其输出(否则它们被禁用-请注意、我没有在 USB2ANY 和 EVM 之间连接同步线-我只连接了四个 uWire 引脚)

    示波器上的输出。 CH-2为 CLKout8 (200MHz LVDS)、CH-3为 CLKout6 (1200MHz LVDS)

    此外、当我更改 CLK 分频器时-我看到 CLK 频率在示波器上发生变化。  

    因此、我相信 USB2ANY 正在与 EVM 成功通信。 请确认。

    3.在关于分数 CLK 频率的评论中,您意味着如果 VCO 频率除以分数时钟分频器,则可以实现491.52MHz,对吧?

    非常感谢

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    关于 LMK03806B 是否能够生成491.52MHz CLKout -我们能否使用如下所示的外部基准生成最接近的 CLKout?

    根据 LMK03806B、显示的 VCO 频率是否可行?

    非常感谢、

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    98.304MHz 的输入可生成491.52MHz 的输出。  

    e2e.ti.com/.../LMK03806B_5F00_491.52MHz_5F00_OUT.tcs

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢您的确认和提供.TCS 文件。

    在我测试.TCS 文件之前、请先提出一个简短的问题。

    如何验证锁定检测? 我需要查看的是 D3还是 D4 LED?

    与 EVM 的用户指南和器件(LMK03806B)数据表在验证锁定检测方面相互矛盾。

    在 EVM 用户指南的第10页上、显示了锁定检测。D4 (连接到引脚27、回读)显示了锁定检测。

    但是、在引脚配置(LMK03806B 的数据表)中、引脚33看起来是指示锁定检测的引脚。

    请您为我澄清一下这一点吗?

    非常感谢

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    指示 LD 的引脚为引脚33 (LED D3)。

    此致。  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢您迅速回答我的问题。  

    我现在能够生成具有所需频率的 CLKout、PLL 也会锁定!

    接下来、我希望使用 LabVIEW 实现 TICS-Pro 配置的自动化。 您是否能够在这方面提供支持?

    我有来自此主题的示例 VI - https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684376/ticspro-sw-lmx2594evm-and-ticspro-sw-possible-to-use-scripts-python-perl-etc-to-do-some-automation

    我想知道以下内容:  

      EVM 与 LabVIEW PC (GPIB 等)之间的连接是什么

      2. 是否有 VI 显示如何选择器件(在我的案例中为 LMK03806B)并将".TCS"文件加载到 TIS-PRO 上?

    再次感谢您的支持

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  

    我很高兴看到您能够让 PLL 锁定!

    LMK03806BEVM 只有一个连接到 USB2ANY 的 uWire 接口连接器。 USB2ANY 支持以下通信接口:  

    我了解 LabView 可以通过 I2C 和 SPI 进行通信。  

    您可以通过以下应用手册了解有关 USB2ANY 的更多信息: https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf?ts=1666368466749&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.我们目前没有任何 VIS 显示如何选择器件,但从您在上面链接的线程内的"TicsPRO Automation with LabVIEW (使用 LabVIEW 的 TicsPRO 自动化)"文档中,我可以看到这是可能的。  

    此致、  

    维森特