Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 你(们)好。
在 LMK04828数据表(SNAS605AS、2020年5月修订)第23页中、SYNC (数字输入)引脚的高电平输出电压(VOH)的最小值为1.2V、最大值为 VCC (我通常在 VOH 侧看不到最大值)。 在本例中、VCC 为3.3V。 我的问题是 SYNC 引脚是否可以与3.3V 逻辑配合工作?
谢谢、祝您一切顺利、
Yilun