This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYNC 引脚是否支持3.3V 逻辑?

Guru**** 2884570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163337/lmk04828-does-the-sync-pin-work-with-3-3v-logic

器件型号:LMK04828

你(们)好。

在 LMK04828数据表(SNAS605AS、2020年5月修订)第23页中、SYNC (数字输入)引脚的高电平输出电压(VOH)的最小值为1.2V、最大值为 VCC (我通常在 VOH 侧看不到最大值)。 在本例中、VCC 为3.3V。 我的问题是 SYNC 引脚是否可以与3.3V 逻辑配合工作?

谢谢、祝您一切顺利、

Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    从您的描述中、您似乎混淆了输入电压限制和输出电压限制。 实际上、如果您查看  下面以绿色突出显示的 VOH、则它没有最大值、正如您过去看到的那样、因此3.3V 应该适用于 SYNC 引脚。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    抱歉。 这里有一个排印错误。 我想说的是高电平输入电压(VIH)。 SYNC 引脚是数字输入引脚。 如果我们忘记了拼写错误、SYNC 引脚(数字输入)是否可以与3.3V 逻辑配合使用?

    谢谢、祝您一切顺利、

    Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是因为您保持在数据表中规定的最大值和 Vcc 的绝对最大额定值内。

    祝你好运、

    Andrea