This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:快速完整性检查

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1159620/lmx2594-quick-sanity-check

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

有关 INPIN_IGNORE 的快速问题.. 如果完成以下序列、器件将正确同步、对吧? 这似乎是数据表解释它的方式、因为 INPIN 仅在 SYNC 为1时有效。

  • 我们设置 VCO_PHASE_SYNC=1和 INPIN_IGNOR=0来启用相位同步。
  • 我们使用周期性信号来驱动同步输入。 因此、同步会连续触发。
  • 一段时间后、我们在周期同步输入的上升沿之前设置 INPIN_ignore=1、以确保不再有脉冲会产生影响。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    具有同步类别 1、我们不需要同步脉冲来触发同步、INPIN_IGNORE 可以是1或0。

    具有同步类别 2或3、我们需要一个同步脉冲、因此我们需要使 INPIN_IGNORE = 0、否则同步脉冲不能通过芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    同步类别的用途 请参阅此处? 我不关注。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    快速跟进问题、如果您在类别3中操作、是否可以在 LMX2594中将 SYNC 保留为周期性信号并使用该周期性信号触发 SYNC、然后在另一个同步上升沿之前设置 INPIN_IGNORE=1? 在该设计中、FPGA 可以判断何时会发生同步的上升沿。

    我想这更像是第二点的问题-当 INPIN 被推至1时、在检测到同步脉冲后会发生什么情况?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    INPIN_IGNORE 位被用来控制引脚功能、但是不控制 SYNC 功能、我们可以在需要的任何时候将这个位设定为1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、通过在同步变为高电平之前设置 INPPIN_ignore=1、我们将有效地忽略高电平脉冲、应用程序将按客户的预期运行? 只是为自己澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    当  INPIN_IGNOR=1时、SYNC 脉冲将被忽略、输入的 SYNC 脉冲将无法触发同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    快速跟进问题..

    SYNC 引脚的输入是连续的1.95MHz 方波而不是脉冲、时钟为93.75MHz、设置和保持上升沿如下所示、绿色和蓝色是同步输入、橙色是时钟:

     

     

    为了启用同步、我启用了 INPIN_IGNORE、然后在给定 SPI 限制的情况下尽可能快地禁用 INPIN_IGNORE。 最终写入与同步波形的下降沿同步:

     

    上图显示了4条 SPI 线加上 SYNC 信号。

     

    如果 LMX 输出频率不变、则重复同步、如上所述、始终在两个 LMX 芯片输出之间提供一个持续相位关系(但不一定是0度)。

     

    如果我现在更改 LMX 的输出频率之一,然后将其重新设置为两个芯片之间的相位关系将发生变化,但应用上述同步并不一定会恢复与频率更改之前相同的相移。 但在重复的同步尝试中、它现在将与该新值保持一致。

     

    LMX2594能否以这种方式工作、还是必须使用单个脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您是否使用了 MASK_SEED?

    除非热量稍微改变了相位差、否则相位应与之前相同。