大家好、团队、
有关 INPIN_IGNORE 的快速问题.. 如果完成以下序列、器件将正确同步、对吧? 这似乎是数据表解释它的方式、因为 INPIN 仅在 SYNC 为1时有效。
- 我们设置 VCO_PHASE_SYNC=1和 INPIN_IGNOR=0来启用相位同步。
- 我们使用周期性信号来驱动同步输入。 因此、同步会连续触发。
- 一段时间后、我们在周期同步输入的上升沿之前设置 INPIN_ignore=1、以确保不再有脉冲会产生影响。
谢谢、
凸轮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
有关 INPIN_IGNORE 的快速问题.. 如果完成以下序列、器件将正确同步、对吧? 这似乎是数据表解释它的方式、因为 INPIN 仅在 SYNC 为1时有效。
谢谢、
凸轮
Noel、您好!
快速跟进问题..
SYNC 引脚的输入是连续的1.95MHz 方波而不是脉冲、时钟为93.75MHz、设置和保持上升沿如下所示、绿色和蓝色是同步输入、橙色是时钟:
为了启用同步、我启用了 INPIN_IGNORE、然后在给定 SPI 限制的情况下尽可能快地禁用 INPIN_IGNORE。 最终写入与同步波形的下降沿同步:


上图显示了4条 SPI 线加上 SYNC 信号。
如果 LMX 输出频率不变、则重复同步、如上所述、始终在两个 LMX 芯片输出之间提供一个持续相位关系(但不一定是0度)。
如果我现在更改 LMX 的输出频率之一,然后将其重新设置为两个芯片之间的相位关系将发生变化,但应用上述同步并不一定会恢复与频率更改之前相同的相移。 但在重复的同步尝试中、它现在将与该新值保持一致。
LMX2594能否以这种方式工作、还是必须使用单个脉冲?