This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:宽带低噪声合成器和快速 ADC

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADS54J64EVM, LMX2572, LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164328/lmx2594evm-wideband-low-noise-synthisizer-and-fast-adc

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594ADS54J64EVMLMX2572LMX2491LMX2492

我们正在研究一个在 mmw 频率下工作的汽车传感器的原型。 以下是我想到的一些问题:

对于 LMX2594 EVM 15GHz 宽带低噪声 PLL:
1 -斜坡有多快? 它是否能够在10微秒内生成500 MHz? 假设频率高于12GHz。 执行多少个步骤?
2 -您是否对如此快速的斜坡执行了任何线性测试?
3 -它似乎是一个没有 DDS 的直接 VCO。 您能否保证 起始相位在多个频率斜升序列中匹配?
4 -对于快速斜坡、建议的稳定时间是多少?
5 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗? 有哪些要求?  
  对于 ADS54J64EVM 四通道14位1GSPS 和 TSW14J56 JESD204B 数据采集对于 ADS54J64EVM:
1 -它可以在2个通道上处理的最大带宽是多少?
2-请解释以下两者之间的区别:
   •最大采样率:1GSPS
   •最大输出采样率:500MSPS  
3 -触发信号是否有延迟? 是固定的吗?
4-如果在没有数据采集卡的情况下使用 ,存储大小是多少?
5 -它是否可以使用 LMX2594轻松触发、为此、您推荐的控制器是什么?
6-  TSW14J56可以处理的最大数据速率是多少?
7-您是否建议使用任何用于基本处理的 DSP 硬件来连接最大  TSW14J56
这些是我对这些模块的问题。 我希望得到详细的答复和建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahman、

    如果您正在寻找具有500MHz 斜坡范围的线性频率斜升、LMX2594或任何具有内置 VCO 的合成器不是一个好选择。 您需要使用分立式 PLL、例如 LMX2491或 LMX2492、+外部 VCO。 LMX2594可支持大约100MHz 的线性频率斜升范围。 较高的斜坡范围将需要 VCO 校准、因此斜坡不是线性的、而是阶梯斜坡。 有关详细信息、请阅读 LMX2572数据表。

    请将 ADC 问题发布到数据转换器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 指导我走向正确的电路板。

    如果我使用 LMX2492、

     -它能在10微秒内超过500MHz 的线性调频脉冲吗?

    您是否对这种快速斜坡进行了任何线性测试?
    - 这似乎是一个没有 DDS 的直接 VCO。 您能否保证 起始相位在多个频率斜升序列中匹配?
    -对于快速斜坡,建议的稳定时间是多少?
    触发信号是否有延迟? 是固定的吗? 有哪些要求?  

    感谢您在这些问题上的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahman、

    从器件配置的角度来看、可以以10µs μ s 为单位斜升500MHz。  

    在实践中、环路带宽应足够宽、否则我们可能无法获得线性斜坡。

    LMX2492是典型的模拟 PLL。 在斜升期间、内部斜坡引擎将增大 PLL_NUM 和 PLL_N 以更改(外部) VCO 频率。 如果 VCO 频率是 PLL 参考时钟的整数倍、我认为 VCO 和参考时钟之间的相位是确定的。 我们从未进行相位测量、也没有任何测试数据。

    您是指什么触发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于相位:如果我想生成一个斜坡序列(如锯齿波信号)、我如何确保每个斜坡的启动频率的启动相位与所有斜坡相匹配?  它是否在固定相位下启动每个斜坡的 PLL 参考时钟?

    通过触发、我是指布防或启动斜坡。 从发送信号开始斜升到斜坡位于射频输出的时间、该时间是否确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahman、

    我不知道相位问题、我们的斜坡引擎在斜坡期间更改 N 分频器值、我们从未进行任何相位对齐。 斜坡时间是确定的、因为斜坡以相位检测频率运行。 例如、如果 FPD = 100MHz、斜坡引擎将每10ns 递增 N 分频器一次。