Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADS54J64EVM, LMX2572, LMX2491, LMX2492
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 ADS54J64EVM、 LMX2572、 LMX2491、 LMX2492
我们正在研究一个在 mmw 频率下工作的汽车传感器的原型。 以下是我想到的一些问题:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADS54J64EVM, LMX2572, LMX2491, LMX2492
我们正在研究一个在 mmw 频率下工作的汽车传感器的原型。 以下是我想到的一些问题:
您好、Abdulrahman、
如果您正在寻找具有500MHz 斜坡范围的线性频率斜升、LMX2594或任何具有内置 VCO 的合成器不是一个好选择。 您需要使用分立式 PLL、例如 LMX2491或 LMX2492、+外部 VCO。 LMX2594可支持大约100MHz 的线性频率斜升范围。 较高的斜坡范围将需要 VCO 校准、因此斜坡不是线性的、而是阶梯斜坡。 有关详细信息、请阅读 LMX2572数据表。
请将 ADC 问题发布到数据转换器论坛。
感谢 Noel 指导我走向正确的电路板。
如果我使用 LMX2492、
-它能在10微秒内超过500MHz 的线性调频脉冲吗?
感谢您在这些问题上的帮助。
您好、Abdulrahman、
从器件配置的角度来看、可以以10µs μ s 为单位斜升500MHz。
在实践中、环路带宽应足够宽、否则我们可能无法获得线性斜坡。
LMX2492是典型的模拟 PLL。 在斜升期间、内部斜坡引擎将增大 PLL_NUM 和 PLL_N 以更改(外部) VCO 频率。 如果 VCO 频率是 PLL 参考时钟的整数倍、我认为 VCO 和参考时钟之间的相位是确定的。 我们从未进行相位测量、也没有任何测试数据。
您是指什么触发器?