This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:有关 LVDS 交流耦合的问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK1D1204P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161951/lmk00308-question-about-lvds-ac-coupling

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件:LMK00304LMK1D1204P

过去曾讨论过端接电阻器相对于 LVDS 交流耦合的放置位置。

下面的链接讨论了端接电阻器的位置。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722839/lmk00304-input-lvds-ac-coupling

假设 LVDS 接收器内部存在弱偏置、如果两个 A/B 结构的输入端都有时钟、则没有差异。

如果时钟未输入到输入引脚、则的结构可能会破坏和

B 的结构说明它具有保持特定状态而不抖动的优势。

但是、TI 通常会建议 B 结构。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058887/lmk00304-is-there-internal-dc-biasing-and-clarifying-terminations?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK00304#

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789767/lmk00308-lmk00304-08-bias-voltage?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK00304#

但是、实际上、数据表中通过混合各种 A/B 结构提供了应用示例。

这使得它在实际应用中非常混乱。

下面的链接和数据表是一些让您感到困惑的示例。

e2e.ti.com/.../lmk00308-lvds-outputs-with-ac-coupling-to-receiver-with-internal-100-ohm-termination

LMK00304

LMK1D1204P

因此、我再次询问下面的 LVDS 交流耦合、希望它得到解决。

如果接收者的意见有一个固定的时钟,我个人认为 A 结构是好的。

原因是占空比变化。

TI 说根据 A/B 结构没有占空比变化,但是这个答案适用于时钟的上升/下降时间非常短或者频率很低(f<100MHz)的情况。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789767/lmk00308-lmk00304-08-bias-voltage?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmk00308#

实际上、考虑到输入信号的上升/下降时间、我们认为占空比变化是随着频率的增加而发生的。

也就是说、低于100MHz (大约占空比= 50%)时、占空比变化很难看到、但在200MHz 时、占空比变化可见。

其原因是为了防止抖动、P/N 的偏移设置不同。

因此、如果使用 A 结构、则会忽略为防止抖动而应用的其他 P/N 偏移、并且信号的 P/N 偏移约等于1.2V、因此即使对于200MHz 信号、占空比变化也不会发生。

在 LVDS 交流耦合的情况下、如果时钟继续存在于接收器输入端、那么上述 A/B 结构中是否存在特别有问题的任何结构?

结构 B 是否仍然良好?

我还希望为时钟缓冲器提供 PSpice 模型。

此致

Lee HG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接"e2e.ti.com/.../lmk00308-lvds-outputs-with-ac-coupling-to-receiver-with-internal-100-ohm-termination"未正确连接。

    ->  e2e.ti.com/.../lmk00308-lvds-outputs-with-ac-coupling-to-receiver-with-internal-100-ohm-termination

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    下面是一些与您提到的类型 A 和类型 B 终端方案相关的注释。  

    在输入端没有时钟输入的情况下、A 型确实有可能发生抖动、因为100欧姆电阻器将在输入之间短路并覆盖任何内置迟滞。 在这种情况下、B 将具有优势、因为没有100欧姆电阻来覆盖内部设置的输入差分电压。  

    与 LMK00304一样、B 类是平滑启动的首选。  

    对于连续时钟、结构 A 很好使用、如文章中所述。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1058887/lmk00304-is-there-internal-dc-biasing-and-clarifying-terminations?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK00304

    您对 A 型与 B 型占空比失真的问题、我仍在研究几 种不同的器 件、以确保其行为与您在评论中列出的行为类似。  我将在2022年10月19日之前再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿西姆·汗


    感谢您的友好解释和快速响应。
    通常
    在无时钟期间、B 型没有抖动电位、A 型有抖动电位。
    据说只要有时钟、A 型就很好。

    但我认为 LMK003xx 系列专用于 B 类
    我认为这样做的原因如下。

    您这样描述了它:
    LMK00304一样、B 类是平滑启动的首选。
    什么是"平稳启动"?

    我在 TI 论坛上进行了更多搜索、发现了类似的东西。
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/394455/lmk00306---lvds-ac-coupling-termination-method

    答案的要点是"LMK0030x 器件的 LVDS 驱动器模式需要 OUT_P 和 OUT_N 之间的直流电流路径、以确保正确的输出直流偏置并在输出启动时避免同相时钟波形。 "。
    "确保正确的输出直流偏置并在输出启动时避免同相时钟波形"这是什么?

    您的答案和我链接的论坛都说明了 LMK0030x 系列在使用 A 类器件时在启动时会出现问题

    因此、如果用户想要使用类型 A、则应将其称为双终止结构。
    为了避免在使用 A 型时出现信号衰减、据说应在源输出端放置一个大约1K 的大电阻。

    使用类型 A 时、请详细解释启动 IC 时出现问题的原因。
    我想问的是、这种现象(启动时的输出直流偏置和同相时钟不正确)是否也适用于 LMK0030x 以及其他常见的 LVDS IC。

    此致

    Lee HG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    平滑启动是指"启动时具有稳定时间的正确 LVDS 输出时钟相位"。 下面是对它的解释。

    情况 A:

    当交流耦合电容位于 LVDS 输出驱动器和具有强偏置的终端电阻器(A 类)(例如 GND、VCC 或电压源)之间时、LVDS 输出将以"推挽"模式启动、具有正常输出阶段和耦合电容引起的预期稳定时间延迟。  

    情况 B:

    当交流耦合电容位于 LVDS 输出驱动器和端接电阻 器(类型 A)之间 且 Vbias 为“弱”偏置电压(例如电阻分压器)时,LVDS 输出可在差分输出同相的“推推”模式下启动。 这需要一些时间才能最终稳定至正确的时钟、稳定时间更长、例如1-1.5us。 您需要等待更长时间 才能获得正确的时钟输出。

    因此、如果需要具有最小延迟的正确 LVDS 输出时钟、则使用 具有交流耦合 的直流终端(B 型)。

    LMK003XX 和 LMK1D12XX 在这两种情况下都是类似的。 但在 稳定时间方面、LMK1D12XX 的性能优于 LMK0030XX。  

    由于 P/N 上的偏移导致的占空比失真:  

    适用于 LMK1D12XX  系列

    无论是配置类型 A 还是类型 B、占空比失真都不会发生、因为架构不同、输入端没有弱固定偏移。 我也在实验中对几个频率进行了验证。 由于我的示波器带宽,我无法进行真正的高频测量,因为  每个人都强烈要求所有高速示波 器:)下面是它的几个屏幕截图。  

    以下设置处于级联模式。 LMK1D12XX OUTX 到 LMK0030XX/LMK1D12XX 器件的 CLKINX、具有两种终端方案。

    我还将尝试使用 sig gen 案例进行验证、但更新这些案例需要一些时间。

    键入 A:100 MHz  

    键入 A:200 MHz   

    类型 B:100 MHz   

    类型 B:200 MHz   

    我没有看到 LMK1D12XX 系列的重大变化。   

    适用于 LMK0030XX 系列

    对于 LMK0030XX 系列、我正在使用 B 类的不同设置进行验证、因为与 LMK1D12XX 器件相比、在这种情况下、A 类比 B 类更稳健。 我需要用更好的探头和差分探头来核实问题、并找到最终结果。

    最棒的


    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、  

    再次感谢您的善意解释和深切关注。
    实验结果解释了 LMK1D12XX 系列、即 A 型还是 B 型没有区别
    本实验的结果是通用的、很好的。
    感谢您的努力。

    我还有一个有关 LMK1D12XX 系列的问题。
    我想知道 LMK1D12XX 系列如何在低频下对 A 类和 B 类做出响应。
    如果可能、请提供大约1MHz 和100KHz 的结果。

    我们期待收到您关于 LMK003xx 系列的消息。

    LMK003xx 系列还希望包含低频结果。

    此致

    Lee HG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、您好、只是一个更新。 明天我将获得 LMK003XX 的结果。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我还捕获了 LMK003XX 系列的一些图。  

    我没有看到从100MHz 到200MHz 的主要占空比变化、但 A 型  比 B 型要好一些 、如下面所示。 请注意 、这些终端位于接收器侧、用于分析输入级的偏移。  

    LMK0030XX

    类型 A:100MHz

    类型 A:200MHz

    类型 B:100MHz

    类型 B:200MHz

     

    在较低频率下、两个端接方案(输入端)的结果相似、两个器件看起来相似。 下面是一些1MHz 图。

    LMK1D12XX

    键入 A:  

    类型 B:  

    LMK0030XX

    键入 A:

    类型 B:  

    底线是、对于输出驱动器侧、如果需要良好的稳定时间、那么端接类型 B 是良好的。  对于接收器侧、LMK1DXX 系列无关紧要、但对于 LMK003XX 系列、最好使用 A 型。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您的实验。

    与 LMK003xx 相关的数据表和论坛建议使用类型 B、但测试结果为类型 A

    为什么在 A 型中不会出现以下现象?
    "启动时输出直流偏置和同相时钟不正确"、"平稳启动"

    如果不是排印错误、似乎需要再次查看实验。

    我想问一下您的实验环境。
    我想您已经体验了以下结构。
    驱动程序-->终端-->接收器-->负载
    您使用了什么驱动程序? 例如 si

    我想问一下实验的顺序。
    例如,加电-->时钟
    或时钟打开->打开电源,或同时打开

    我将使用您实验过的环境来测试该实验。

    此致

    Lee HG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    为什么在 A 型中不会出现以下现象?
    "启动时输出直流偏置和同相时钟不正确"、"平稳启动"

    我 不知道您是将其用于 A 型还是 B 型。这已经在我之前对这两种情况的一个答复中进行了解释、因为它们都用于启动。 这一点已经通过设计和之前的已知情况得到了证明、因此、一些旧线程建议了启动时的终端类型。  

     

    对于接收器侧、 实验是了解 偏移对 LMK0030XX 输入的影响。  

    正如我在上述答复中提到的、实验遵循 Sig Gen > LMK1D12XX>端接、接收器> LMK1D12XX/LMK0030XX>负载。

    对于第二个实验、加电例程无关紧要、因为我们只是检查对 LMK1D12XX/LMK0030XX 接收器的不同频率影响。

    最棒的


    阿西姆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    关于你的询问,我将作如下答复。

    为什么在 A 型中不会出现以下现象?
    "启动时输出直流偏置和同相时钟不正确"、"平稳启动"
    我不知道您是将其用于 B 型还是 B 型

    --> 这正是 TI 在各种论坛上的回答,即在使用 A 类时可能会发生这种现象


    我在前一份对这两个组织的答复中已对此作出解释。
    这一点已经通过设计和之前的已知情况得到了证明、因此、一些旧线程建议了启动时的终端类型。

    --> 本实验的结果与前面的论坛回答相反,或者在使用 TypeA/TypeB 方面似乎没有区别。

    正如我在开始时所解释的、对于类型 A 和类型 B、各种数据表说明和实际应用可互换使用、解释不清楚、所以我问了一个有关 LVDS 交流耦合的问题。

    在不同的地方(我在上面的几个地方与之关联)、TI 答复说 LMK0030x 系列有以下症状、因此建议使用 B 型。
    "启动时输出直流偏置和同相时钟不正确"、"平稳启动"

    但是、实验结果中的 A 型/ B 型没有差异。
    您建议使用 A 类。其他论坛建议使用 B 类
    为什么其他论坛的答案与该实验的结果之间存在差异?
    我对这个部件很好奇。
    因此、我想知道这次是如何进行实验的。
    请解释您这次执行的实验环境和实验条件。

    此致

    Lee HG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    是的、数据表中有多种终端类型版本、建议使用不同的论坛。  

    建议的 B 型端接通常用于稳定时间。 还建议在具有 A 型端接的去耦电容器之前添加一个1K 或500欧姆的电阻器,以获得 B 型的附加优势。 这位于 LMK00304和 LMK1D12XX 器件的驱动器输出侧。  

    对于您的占空比失真问题、该问题与接收器端接有关。 我们针对这种情况进行了实验、并且 LMK1DXXXX 系列在这些器件的接收器侧的任一端接类型都没有变化。 尽管接收器上的 A 型与 LMK0030XX 系列搭配使用更好、因为其在占空比方面表现出更好的结果。  

    这是我在之前的一个评论中列出的。  

    希望这清楚说明。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    阿西姆