This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL2不再锁定

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163929/lmk04828-pll2-no-longer-locking

器件型号:LMK04828

我们将 LMK04828用作调制解调器 PCB 中的时钟分配网络。  

几个月以来、它一直在正常工作、没有任何问题、完全锁定、稳定和性能。  

突然、PLL 现在显示它已解锁(STATUS_LD1和 STATUS_LD2为低电平)。  

PLL 的预期输出为12.5MHz、100MHz 和400MHz。 从 LMK 的 SPI 寄存器回读(并与 TICS Pro 交叉检查)确认这些是应配置的频率。 但是、测量结果表明实际输出的是13.5MHz、108MHz 和430MHz、这表明器件确实已解锁。

检查并确认 PLL 的50MHz 输入基准是稳定的、没有下降。

检查 PLL 的电源电压并确认其正确无电源纹波。

e2e.ti.com/.../Readback-PLL-settings.tcs

您是否有任何建议来说明为什么该器件长时间工作正常、但现在突然解锁?

我们是否可以进行进一步的检查来帮助缩小根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    如果器件的驱动超出其规格限制、则可能会发生这种情况。 例如、如果摆幅过高、可能导致输入级降级或运行在接近 绝对最大额定值的水平。 它也可能是一个断开的环路滤波电容器、断开的输入级等;因此、您能否回答以下问题?

    1)它所处的环境是什么(即存在振动? 温度应力? 存在湿度?)? 您在哪个温度下操作此器件?

    2) 2) 2)器件上的电流消耗是否仍然正常/在规格范围内?

    我还建议通过在 OSCout 上输出信号来测试 OSCin 级输入。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    非常感谢您的回答。 我将尝试回答您的问题:

    1) 1)作为 PCB 认证的一部分、该器件经历了振动。 IC 本应该看到的最大加速度如下:

    IC 的最高温度 60°C

    2) 2)我们无法测量器件的电流消耗、因为无法访问测试点。 然而、进入 OSCin 的50MHz 基准输入如下:

    Vpk-pk 为4.91V。 数据表中不清楚该偏移水平是否会导致问题?

    布置原理图如下:  

    LMK 由时钟缓冲器(TI CDCV304TPWREP)驱动、并且标有"NF"的组件不适用。

    如果我可以提供任何其他信息来帮助调试此问题、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    一些后续问题:

    1)您的系统中是否有任何其他器件发生故障(例如、LMK 丢失锁定)?  

    2) 2)如果您将 LMK 换用为已知良好的板、此问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    针对询问:

    1) 1)我们的系统中没有任何其他器  件发生故障、除了从 LMK 获取其时钟的 DAC、这是 LMK 失去锁定的直接后果。

    2) 2)不幸的是、我们目前无法交换 LMK。 但是、我们还有5个其他相同的电路板未显示此故障、该电路板本身在故障发生前几个月内工作正常。  

    我希望这有助于努力并进一步 提出这一失败的可能根本原因。 我们非常希望了解这是否可能是一个设计/环境问题、该问题会使组件过应力 并降低其寿命。

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    明天我将通过电子邮件与您联系、以便我们可以拨打电话并进一步讨论此问题。 我相信、这种方式解决问题的速度将比继续这条线程更快。

    谢谢、

    Andrea