Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
我们将 LMK04828用作调制解调器 PCB 中的时钟分配网络。

几个月以来、它一直在正常工作、没有任何问题、完全锁定、稳定和性能。
突然、PLL 现在显示它已解锁(STATUS_LD1和 STATUS_LD2为低电平)。
PLL 的预期输出为12.5MHz、100MHz 和400MHz。 从 LMK 的 SPI 寄存器回读(并与 TICS Pro 交叉检查)确认这些是应配置的频率。 但是、测量结果表明实际输出的是13.5MHz、108MHz 和430MHz、这表明器件确实已解锁。
检查并确认 PLL 的50MHz 输入基准是稳定的、没有下降。
检查 PLL 的电源电压并确认其正确无电源纹波。


e2e.ti.com/.../Readback-PLL-settings.tcs
您是否有任何建议来说明为什么该器件长时间工作正常、但现在突然解锁?
我们是否可以进行进一步的检查来帮助缩小根本原因?