This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:输出之间的相位偏移

Guru**** 2547250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-EP, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162830/lmx2694-ep-phase-offset-between-outputs

器件型号:LMX2694-EP
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我们计划在射频设计尺寸中使用 LMX2694-EP,并有一个简短的操作问题。

计划使用合成器的 RFOUTA 和 RFOUTB 输出为射频转换器的两个通道提供服务。

 

我很清楚、可以在合成器的工作范围内将两个输出配置为相同的输出频率。

 

我不太清楚的是、这些输出之间的相位偏移可能是多少(如果有)。  从较高的层次上看、任何潜在的延迟都是如此

可能只是由于每个输出所受的物理多路复用器和输出缓冲器电路之间的差异。  这些看起来是相同的

根据数据表第14页的方框图。

 

但是,通过仔细查看数据表的表23,可以看到在“B”路径中放置了一些附加电路,以支持 SYSREF 功能

“A”路径中不存在这种情况。  我很好奇,即使在配置为相同频率时,这是否会导致“B”输出相对于“A”的偏差

输出。  两者之间是否存在偏移?  如果是、您能量化多少?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我没有手头上的 LMX2694板、我用 LMX2594板进行了测试。 在7.5GHz 输出(= VCO 频率)下、我测量了 RFoutA 和 RFoutB 之间的6ps 偏移。 此偏移可能是由于我的示波器、它是8GHz 带宽示波器。 当我将输出分频为625MHz 时、我看不到任何偏移。  

    LMX2694应具有类似的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的帮助。  

    我还有一些昨天出现的问题。  与 LMX2694和射频合成器系列的同步功能有关。

     

    我正在查看数据表图7-5上的流程图,以确定我的操作参数属于哪一类

    下降。  我想澄清一下所要指出的钻石

     

                   Fout %(2 x fosc)= 0

     

    我理解它的方式是、决定因素询问输出频率是否是与输入基准频率的两倍相关的整数。

    我想我的具体问题是、这是要求 VCO 输出频率还是实际器件输出频率之间存在整数关系?

     

    示例:

     

    Fosc = 100MHz

    Fpfd = 200MHz (OSC_2X = 1)

    Fvco = 15000MHz

    Fout = 7500MHz (CHDIV = 2)

     

    如果我按照流程图进行操作并评估真正的 Fout (7500MHz)与2xFosc (200MHz)、流程图会将我置于类别4中、即使 PLL 以整数模式运行、同步模式也无法可靠地使用。  这是因为7500MHz 与200MHz 不是整数相关。

     

    但是、如果我将 VCO 输出频率(15000MHz)与2xFosc (200MHz)进行比较、这些实际上是与整数相关的、流程图将我推至1b 类。

     

    问题1:您能否对上述内容进行澄清?  此示例属于哪个类别?

     

    问题2:分类1b 下的流程图项目符号到底意味着什么?  项目符号状态:

    • 需要同步模式
    • 无需软件或引脚同步脉冲

     

    这是否意味着在编程期间需要在软件中置位 SYNC 模式(VCO_PHASE_SYNC = 1)、而无需任何其他操作?  令我失望的是1b 类描述的第二个要点。

     谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    只要满足以下条件,我们就在 Cat. 4.  

    通道分频器是导致同步问题的来源之一、因此决定使用 RFout 而不是 VCO。  

    类别 1b 意味着我们必须设置 VCO_PHASE_SYNC = 1、但我们不需要提供外部 SYNC 信号来触发同步。 换句话说、您可以始终保持 VCO_PHASE_SYNC = 1、而无需将其切换为0 - 1 - 0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    在 LMX2694上还有一些关于电压定序和 I/O 应用的问题

     

    表76上的应用电路已充分分离了数字电源和射频电源的输入电压轨。

     

    在我们的应用中、我们可能会在 VccRF 轨启用之前先为 Vcc 供电。  这可能是

    毫秒的时间。  

    1. 有什么问题吗?
    2. SPI 接口 I/O  这些输入是否可以冷稀疏?  如果不是、为了避免损坏条件、需要执行什么电源排序?  即、在应用 SPI 输入之前、VCC 和 VCCRF 必须都是上电的?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    VccRF 被用于 RF 缓冲器、在 Vcc 之后、它应该是可以正常运行的。