主题中讨论的其他器件: LMX2594
您好!
我们计划在射频设计尺寸中使用 LMX2694-EP,并有一个简短的操作问题。
计划使用合成器的 RFOUTA 和 RFOUTB 输出为射频转换器的两个通道提供服务。
我很清楚、可以在合成器的工作范围内将两个输出配置为相同的输出频率。
我不太清楚的是、这些输出之间的相位偏移可能是多少(如果有)。 从较高的层次上看、任何潜在的延迟都是如此
可能只是由于每个输出所受的物理多路复用器和输出缓冲器电路之间的差异。 这些看起来是相同的
根据数据表第14页的方框图。
但是,通过仔细查看数据表的表23,可以看到在“B”路径中放置了一些附加电路,以支持 SYSREF 功能
“A”路径中不存在这种情况。 我很好奇,即使在配置为相同频率时,这是否会导致“B”输出相对于“A”的偏差
输出。 两者之间是否存在偏移? 如果是、您能量化多少?
谢谢、
Adam