This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:LMKDCLK 和 SDCLK 延迟

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828, LMK04832, LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165771/lmk04826-lmk-dclk-and-sdclk-delays

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828LMK04832LMK04808

问题、

如果布线长度匹配、那么两对器件和 SYSREF 时钟进入 FPGA JESD 块和 ADC12DJ3200的正确延迟是多少?

ADC 开发时钟的运行频率为3GHz、FPGA 开发时钟的运行频率为300MHz、SYSREF 时钟的运行频率为18.75MHz。

编辑:

很抱歉、这是针对 LMK04828的

我在此处重新发布: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165773/lmk04828-devclk-and-sysref-delays

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的系统只有1个 ADC12DJ3200和1个 FPGA、则2对 JESD204B 时钟(DEV CLK 和 SYSREF)不需要具有长度匹配、但每个器件的 DEV CLK 和 SYSREF 应具有长度匹配。

    而如果您有多器件同步(多个 ADC)方案、则 JESD204B 时钟对应通过同步功能同步、并应具有与 ADC 匹配的长度迹线。

    关于3GHz 的 ADC 时钟频率、LMK04828支持 LVDS/HSDS/LVPECL/LCPECL 输出、在较高频率下幅值较低。  下面是 FYR 频率下的 LVPECL/LCPECL 输出图。 对 ADC 所需的时钟振幅进行分析并选择输出格式。  

    然而、有一个 LMK04832 (与 LMK04828引脚兼容)、此器件支持 CML 输出并在较高频率下具有更高的振幅。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    这仍然不涉及延迟问题。 DEV 和 sysref 时钟的所有延迟是否应为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、LMK 是否在3GHz 时以正确的电压电平输出 LVDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 DCLK 和 SYSREF 时钟的实际延迟设置、取决于分频值以及接收器端所需的设置和保持时序 DCLK 到 SDCLK 的偏差范围为|50ps|、根据 ADC 的设置和保持时序要求、需要优化延迟。

    因此、在开始时、您可以为两者保留相同的延迟值、如果需要、您可能需要调整 DCLK 或 SDCLK 的值。 您可以按照 LMK04828数据表中的第9.3.4节了解 SYSREF 到器件时钟对齐练习。

    LVDS 格式的差分振幅在比 LVPECL/LCPECL 更高的频率下显著降低。

    LMK04808具有与 LMK04828类似的输出缓冲器。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal