Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, LMK00804B-Q1, LMK1C1102, LMK1C1104
主题中讨论的其他器件:、 LMK00804、 LMK1C1102、 LMK1C1104
您好!
或者、基本问题是:请注意 LMK00804B 所需的输入驱动器(甚至是器件)为3V/ns、否则请更详细地说明 O:(
有关我的使用的更多信息:
我使用 LMK00804B 作为时钟分配、从0.5/ns OXCO 10MHz 驱动为数字 AHC 3.3V 输出。
该项目是一项以不同方式进行的抖动测量研究、如今天所示。
我在输出端清楚地看到了这种抖动、使用 LeCroy WM8600A、以200g/s 的速率作为低频摆动或低频率。 抖动。
我喜欢 LMK00804B、因为它具有同步输出停止/启动功能。 仅缺少时钟切换所需的输入。
此外、如果我构建或连接到对称输入缓冲器、在性能方面没有发现任何好处。
此外、还有一款新型 LMK00804B-Q1可用作不同的食品。 我的意思是、因为这个芯片是相等的还是有任何不同的?
此致
Hanspeter