This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LMK00804B 的输入驱动器可获得3V/ns、否则会发生抖动

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, LMK00804B-Q1, LMK1C1102, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1160953/lmk00804b-input-driver-for-lmk00804b-to-get-3v-ns-otherwise-chatter

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件:LMK00804LMK1C1102LMK1C1104

您好!

 

或者、基本问题是:请注意 LMK00804B 所需的输入驱动器(甚至是器件)为3V/ns、否则请更详细地说明 O:(

 

有关我的使用的更多信息:

 

我使用 LMK00804B 作为时钟分配、从0.5/ns OXCO 10MHz 驱动为数字 AHC 3.3V 输出。

该项目是一项以不同方式进行的抖动测量研究、如今天所示。

 

我在输出端清楚地看到了这种抖动、使用 LeCroy WM8600A、以200g/s 的速率作为低频摆动或低频率。 抖动。

 

我喜欢 LMK00804B、因为它具有同步输出停止/启动功能。 仅缺少时钟切换所需的输入。

 

此外、如果我构建或连接到对称输入缓冲器、在性能方面没有发现任何好处。

 

此外、还有一款新型 LMK00804B-Q1可用作不同的食品。 我的意思是、因为这个芯片是相等的还是有任何不同的?

 

此致

 

Hanspeter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、  

    1、3V/ns 的压摆率是数据表中为器件实现最佳性能而建议的条件。 对于您的情况、压摆率约为0.2V/ns (假设是单端正弦波) 、这可能会导致抖动。 数据表中没有最小压摆率规格、而是在以下输入压摆率注意事项部分中进行了概括。  

    2.  LMK00804B-Q1需要更高的压摆率、如数据表中所述。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为0.5V/ns 来自方波 OXCO 输出、正如3.3V AHC 逻辑已经提到过的、这绝不是正弦输出!

    所以我向 TI 公司要求了所需的驱动器 IC,我没有找到什么,也没有向您的工程师推荐什么,即使用谷歌搜索也没有看到什么...

    很简单... o;)

    谢谢 HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HP:

    很抱歉、我在那里遗漏了这一重要信息。 正如我在前面提到 的、LMK00804B-Q1与 LMK00804类似。  

    我建议将 LMK1C1104 用作 LVCMOS 输出扇出缓冲器。 它的最小压摆率规格为0.1V/ns。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。 您是否也可以分享您的输出波形、以便我们对此进行研究?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将其用作前端转换缓冲器,我会使用 LMK1C1102... 但规格适用

    fin = 156.25MHz、输入压摆率= 2V/ns积分范围= 12kHz - 20MHz

    积分范围应低得多、以便在有关任何 Chatter 的单独测量中涵盖。

    目前、我们将二极管合并为 P16C49xxx、以便在电路方面更加封闭。

    有趣的是、所有 LMK 版本都没有提供任何(更好)关于电池重要性的应用手册、甚至没有低至1Hz 甚至更低的 PN。

    请 TI 工程师...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    1. 对于 LMK1C1104的建议是由于10MHz 时钟具有0.5V/ns 的压摆率。 由于此器 件的最小压摆率规格为0.1V/ns、因此与 LMK00804B 相比、这不会在缓冲器输出上引起任何抖动或毛刺、从而在较低的压摆率下导致问题。  
    2. 此规范"fin  = 156.25MHz、 输入压摆率= 2V/ns、 积分范围= 12kHz - 20MHz" 旨在在电气特性表中指定的频率下实现最佳抖动性能、符合业界广泛使用的 SONET 要求。  不同时钟输入和不同压摆率下的抖动规格会发生变化、这并不意味着如果器件处于数据表规格限制范围内、则该器件会在较低频率下以较低的压摆率抖动。
    3. 您能否详细说明您的如何将振荡与抖动平分频段相关联?  因为我认为当输出抖动时,测试设备(相位噪声分析器)的输出频率将不会出现变化,所以在这种情况下,集成带可能无关紧要。
    4. 在 应用手册中、电流相位噪声图可降至1KHz。 您能否告诉您是否对1/f 噪声感兴趣?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我已经说过的、这里再次:

    我需要给定 LMK00804的同步输出开/关电路!!!!! 所以我要求输入驱动器!!!

    阅读可能较旧的 TI 工程师 :Bruce Trump @ TI 在 Chatter 上 的文章、这样他就不再在 TI 工作(现在正在钓鱼或在泳池中)

    目前、差分输入的抖动比直接驱动差分输入的抖动小得多、没有任何衰减也是如此。

    此处的数据表对此不是很清楚。

    数据表 LMK00804B/2014年7月 AS

    -7.7差分输入的最小值为2V、最大值为 VDD + 0.3V

    -7.8作为最大1.3V 差动!! 可能这是为了操作、需要任何输入衰减!!! 或者、也可以仅在 nClk 切换时使用!

    因为我使用具有额外1K/1K &电容的固定 nClk 作为基准、而 Clk 作为 AHC OXCO 输出和串行电阻。

    这款 LMK00804非常特别、要获得6V/ns 的输出电压为50E、它需要3V/ns 的输入电压、并且没有提到传输速度(与差分 CLK 和 nClk 相比、LVCMOS_CLK 上的行为更好。

    可以选择使用 LMK1C1102作为驱动器、但我认为其他品牌的 TI 在这方面看起来好像迷路了/无法使用。

    HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HP:

    LMK1C1102/4具有与 LMK00804B 类似的同步输出禁用和启用功能。 它还具有电气特性中列出的0.1V/ns 最小压摆率值、这使得它能够很好地满足您的条件。  

    LMK00804会导致较慢的压摆率出现问题、因为如果 您缓慢地跨越开关阈值(即具有低压摆率)进行转换、内部信号转换所需的时间会更长、并且它们易受转换为相位调制的振幅调制噪声的影响。

    对于抑制共模噪声的差分输入、这种情况不太真实、但仍可考虑。 但对于单端情况、这是一个重要的考虑因素。

    -7.7差分输入的最小值为2V、最大值为 VDD + 0.3V

    您在上面突出显示的这些条件是为 CLK_EN、CLK_SEL、LVCMOS_CLK 引脚定义的。

    -7.8作为最大1.3V 差动!! 可能这是为了操作、需要任何输入衰减!!! 或者、也可以仅在 nClk 切换时使用!

    虽然将其用作单端、但这需要一些衰减和直流偏移、如下面的端接部分中所建议的那样。

     

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HP:

    如果我们要使用 LMK00804B、也可以使用几种解决方案。  

    1. 我们可以使用 LMK1C1104作为 LMK00804B 的输入、以实现更高的压摆率。 因此、设置将为 0.5/ns OXCO 10MHz > LMK1C110X > LMK00804B。  由于输入压摆率 LMK1C110X 器件为0.1V/ns、因此输出不会发生任何抖动、从而为 LMK00804B 提供干净的输出。  

    1. 其他选项可以是使用 ONET1191P 等限幅放大  器在 LMK00804B 的输入端获得更好的压摆率。

    如果您有任何其他与您的查询相关的问题、请告诉我。   

    最棒的

    阿西姆