Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318B
我还有 一个新的 LMK05318BEVM。 跳线根据手册进行设置、IIC 能够找到器件、但没有输出。 电源电流为220mA 、所有输出均为死区。 任何差分输出上似乎都没有任何直流 CM 偏置。 但 Vdd 输出是正确的。 我尝试将 Vdd 输出从3.3V 更改为1.8V、但得到的结果相同。 我已经尝试过默认 EVM 程序和版本、这些程序和版本禁用了所有静音和同步、但没有活动的输出。 这只是一个糟糕的电路板吗? 谢谢。