This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318BEVM

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164552/lmk05318bevm-lmk05318bevm

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

我还有 一个新的 LMK05318BEVM。 跳线根据手册进行设置、IIC 能够找到器件、但没有输出。 电源电流为220mA 、所有输出均为死区。  任何差分输出上似乎都没有任何直流 CM 偏置。  但 Vdd 输出是正确的。  我尝试将 Vdd 输出从3.3V 更改为1.8V、但得到的结果相同。  我已经尝试过默认 EVM 程序和版本、这些程序和版本禁用了所有静音和同步、但没有活动的输出。  这只是一个糟糕的电路板吗?   谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当您连接到电源时、当您关闭器件电源时、电流消耗是否下降至~0? 同样、器件是否消耗电流?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到电路板的电源设置为~4.5V、显示电路板上电时消耗的电流为0.22A。  我已经了解了器件上的所有电源轨、它们都看起来完全符合规格。  当您询问断电时电流降至~0时、您是否指的是按下 PDN 开关并查看电流?  我不记得这么做了、但本地稳压器、MCU 和逻辑仍在运行、因此我不认为它会降为0。  但是、我可能会误解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    好的、那么器件会消耗功率。 但是、是的、我想确认与器件的通信是否成功完成。 通过按下 PDN 按钮或在 TICSpro 中、您应该会看到电源的电流消耗立即下降。 如果未观察到任何更改、 则可能会遇到通信问题。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、I2C 接口工作正常。  TICS Pro 软件能够正确扫描和查找器件、读取/写入寄存器和读取状态。  包括 APLL1在内的所有内容看起来都正常、并且未使用 PLL2、并且状态显示它未锁定。  任何端口上都没有时钟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否共享您的 TICSpro 配置?  

    您说过您尝试切换 SYNCN 引脚以查看您的输出是否静音 、但这不会导致任何更改?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为输出可能由于某种原因被静音、这可能在同步期间发生、因此我更改了内部设置、以消除任何输出静音的同步。  我尝试了此 EVM 的 TICS Pro 软件随附的默认设置以及修改版本、除了我的自定义设置之外、在所有情况下都没有时钟输出。  XO 的48.0048MHz 时钟输入也存在、并且器件也检测到了该输入。  如何向您发送 TCS 文件?  我可以向他们发送电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、我应该提到的另一件事是、我觉得奇怪的是器件的差分时钟输出上没有 CM DC 偏置(在交流耦合电容器之前)。   此外、我从 Steve (????)处连接到的线程 表示他遇到了看起来完全相同的问题。  我看不到这个问题的解决办法,因为它被脱机了。。。。 您是否知道他的问题是否已通过任何机会得到解决、以及问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处附加.TCS 文件。 文本框底部应该有一个插入按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B-EVM-Test.tcse2e.ti.com/.../Default-EVM-modified.tcs

    给你。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我们应该拥有我们需要的一切。 请将我们的时间安排到本周结束、以便与您联系。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、谢谢。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、我想看看您是否有任何更新、了解我的 LMK05318BEVM 为什么不使用我上周发送给您的文件生成任何时钟输出?  我正在尝试围绕 LMK05318B 完成设计、并需要先验证 EVM 上的运行情况、然后才能执行此操作。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 关于带有"坏板"的另一个 e2e 线程、我实际上收到了客户的板并对其进行了测试。 该器件按预期工作、无需修改电路板或共享文件即可看到输出。 考虑到这一点、让我们完成一些调试步骤、看看您的端部会出现什么问题
      1. 当我加载.TCS 文件时、我可以看到156.25 MHz 的输出符合预期。 此配置没有问题。  我们可以使用此配置进行调试、因为它适用于 EVM 默认状态。
        1. e2e.ti.com/.../2275.Default-EVM-modified.tcs
      2. 是的、 LMK05318BEVM 输出是交流耦合的、并且没有组装端接。  
    2. 在 J35施加4.5V 电压时、我读取的值为0.688A。我同意您获得的0.2A 读数位于低侧、就像输出断电一样。 如果我禁用所有输出、电流读数为0.268A
    3. 您使用什么方法来检查输出(频率计数器、示波器)?
    4. 是否可以启用 BAW_LOCK 检测并确认是否已检查此状态?
      1.   
    5. 请 按照以下步骤向我发送寄存器转储。
      1. 加载之前提到的修改过的 EVM 默认文件。
      2. 单击软复位芯片
      3. 单击"Read All Regs"
      4. 导航至 File -> Export hex register Values

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、谢谢。  我将设置 BAW 频率。 锁定 DET 并获取寄存器转储。  我正在使用示波器来查看时钟输出。  您能否确认此配置不需要基准时钟输入(基准时钟1和2均已禁用)、因为未使用 DPLL 和 APPL2?  我依靠 XO 和 APLL1通过输出分频器生成所有输出时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 DPLL 的基准输入不是必需的、因为您在共享配置中将器件用作时钟发生器(自由运行模式)。 我确认我看到了156.25MHz 输出。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues-working-all-outputs.txt

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues-after-PDN-release_2C00_-soft-reset_2C00_-partial-working.txt

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues-after-PDN-release_2C00_-no-outputs.txt

    e2e.ti.com/.../LMK05318B-EVM-Test-B.tcs

    Jennifer、我更改了设置并将电源电压从+4.5V 增加到+5V、在"写入所有寄存器"之后、时钟会显示。  一些时钟在"软复位"后出现、但有些时钟不会出现。  似乎您总是需要"写入所有寄存器"才能使其正常工作。

    在任何情况下、我都将配置更改为我们将使用的配置、它生成4 - 500MHz LVDS 时钟、2 - 100MHz CMOS 时钟和2 - 12.5MHz LVDS 时钟。  我已附加此配置的 TCS 文件、以便在 EVM 上进行测试。  如果我加载此配置并"写入所有寄存器"、似乎可以正常工作。  如果我执行"软复位"、则只会启动部分时钟。  此外、我们还要求 此配置在上电复位后运行、无需软件编程。  为了测试此情况、我在 EEPROM 中对该配置进行了编程、并按下并释放了 EVM 上的 PDN 开关。  执行此操作后、没有时钟处于活动状态。  如果我执行了"软复位"、一些时钟是有效的。  如果我执行了"写入所有寄存器"、则所有输出都会显示出来。  我是否应该能够将我的配置保存在 EEPROM 中、并且在按下和释放 PDN 后使所有时钟都使用该配置自动启动?  我为 PDN 后没有启动时钟的3种情况附加了3个寄存器转储、软复位有一些时钟在运行、然后"写入所有寄存器"使所有时钟输出正常工作。  在 PDN 被置为有效并随后被释放后、我应该怎么做才能使所有时钟输出与我的配置一起工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您提供这些文件。 我一目了然地注意到、您已为某些输出启用了同步。

    如果将这些设置编程到 EEPROM、则断电后、输出可能会被禁用、也可能不会被禁用。 这是因为全局同步使能(SYNC_SW)未存储在 EEPROM 中。 PDN 之后、必须切换 SYNC_SW =1以使 SYNC 有效(输出被禁用)、然后 SYNC_SW=0以使 SYNC 无效(所有输出被启用和同步)。 您还可以使用 GPIO0/SYNCN 引脚((在 LMK05318BEVM 上使用 J7)来切换同步。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、谢谢。  我希望输出在 PDN 被释放时以同步方式(相位对齐)启动。  数据表中的第9.3.13节规定:

    9.3.13无毛刺输出时钟启动
    启用 APLL 自动静音后、输出将以同步方式启动、而不会出现一次时钟干扰
    在发生以下任何事件后、APLL 锁定将实现:器件上电、退出硬复位、退出软复位或
    将输出 SYNC 取消置位(当 SYNC_MUTE = 1时)。

    因此、我可能希望清除 SYNC_MUTE (设置为0)以忽略未使用的 SYNCN 输入。 我从第9.3.15节中认为、我可能需要保留特定输出 CHX_SYNC_EN 输出设置以选择 APLL1同步组、以便在 PDN 版本上同步这些输出分频器、但听起来您表示 CHX_SYNC_EN 控制仅适用于外部 SYNCN 输入 (笑声) 是这样吗?   

    是否也应将 SYNC_MUTE 设置为0?  加电后、只要 PLL1_P1_SYNC_EN 置1、在释放 PDN 时、所有输出是否会开始相位对齐?

    我今天将尝试这些设置。

    谢谢

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、我认为我的问题已经解决。  在高级-输出窗口中、我设置"MUTE_APLL1_LOCK"和 SYNC_AUTO_APLL"、清除"SYNC_MUTE"、"PLL1_SYNC_EN"和所有"CHX_SYNC_EN"控制、似乎可以正常工作。  我可以按下 PDN 按钮、释放后、输出看起来是同步的、并生成正确的频率。  谢谢。

    Dave