器件型号:TLC2932
你(们)好
客户要求回答以下有关 TLC2932A 的问题。
请给我反馈吗? (有关 PDN 编号:20180821000.3)
1。
TLC2932A 的芯片是否已从 TLC2932更改为?
2.
TLC2932A 中消除了 TLC2932中遵循两个规格的情况。
-持续总功率耗散... 700mW
- 10秒内距离外壳1、6 mm 的引线温度... ℃μ A
是否可以将这些额定值应用于 TLC2932A?
3.
在 TLC2932中、锁定频率显示(x1输出)和(x1/2输出)、但在 TLC2932A 中不显示。
如果 x1/2输出被设定、在 VDD=5V 时、有可能将锁定频率设定为7.5MHz 至27.5MHz 吗?
贝斯特雷加兹