This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932:TLC2932与 TLC2932A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2932, TLC2932A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765144/tlc2932-tlc2932-vs-tlc2932a

器件型号:TLC2932

你(们)好

客户要求回答以下有关 TLC2932A 的问题。

请给我反馈吗? (有关 PDN 编号:20180821000.3)

1。

TLC2932A 的芯片是否已从 TLC2932更改为?

2.

TLC2932A 中消除了 TLC2932中遵循两个规格的情况。

-持续总功率耗散... 700mW

- 10秒内距离外壳1、6 mm 的引线温度... ℃μ A

是否可以将这些额定值应用于 TLC2932A?

3.

在 TLC2932中、锁定频率显示(x1输出)和(x1/2输出)、但在 TLC2932A 中不显示。

如果 x1/2输出被设定、在 VDD=5V 时、有可能将锁定频率设定为7.5MHz 至27.5MHz 吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是另一个团队支持的较旧器件。 我没有足够的历史来回答您的所有问题、但我将尽力提供帮助。

    问题3. 在 TLC2932中、锁定频率显示(x1输出)和(x1/2输出)、但在 TLC2932A 中不显示。
    如果 x1/2输出被设定、在 VDD=5V 时、有可能将锁定频率设定为7.5MHz 至27.5MHz 吗?

    答3. 是的、您的理解是正确的

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请就第二季度向我提供您的建议吗?

    -如果 TLC2932A 中没有总功率耗散、用户是否应该检查 PCO 或 FGD 最大电源电流(IDD)?


    -  对于温度、我 可以从 http://www.ti.com/product/TLC2932A/pinout-quality 获取信息
    "1-260C-Unlim 级与 TLC2932级条件是否相同?

    我知道、目前 BU 没有 TLC2932x 的详细信息。 但我应该为客户准备答案。 那么、您能给我提供帮助吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、

    我们不确定该产品是否从其他组继承、因此我们只能给出最佳的估计值。 我不知道用 TLC2932A 取代 TLC2932的动机。

    -由于两个器件具有相同的最大电压和最大电流、因此我们认为 TLC2932A 不会超过700mW

    至于温度问题,我真的不知道,但我认为情况是一样的。

    此致、
    Dean