This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:POR 规格

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766486/lmk03328-por-spec

器件型号:LMK03328

你好

我想确认 POR 规格。

您能否在数据表中解释一下"VDROOP 允许压降"规格?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给相关工程师。 他稍后会回复你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han、

    非常感谢您的支持。
    我还有一个问题。 POR 块 VDD_DIG 的电源引脚吗?

    我的客户现在面临 I2C 通信停止问题、由于通过 PDN 切换恢复通信、POR 电源似乎欠压会导致该问题。


    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当内核 VDD 电源引脚通过 Vthresh 区域(2.72V 至2.95V)斜升时、Vdroop 是允许的最大压降、以避免可能导致 POR 周期故障的欠压情况。  POR 块依赖于所有被供电的内核 VDD_x 电源引脚。  所有内核 VDD 电源引脚应单调斜升在一起。  如果电源斜坡为非单调且超过 Vdroop 规格、建议延迟 PDN 输入引脚的低电平到高电平转换、以确保发生数据表第12.4.6节所述的正确 POR。

    此致、
    Alan

    ________________________________________________________________

    要设计您自己的时钟树解决方案,请访问  WEBENCH 时钟架构 !  ​​​​

     更多信息时钟和计时 解决方案产品: http://www.ti.com/clock-and-timing/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    我得到了用于电源切换的电源波形。 它似乎上升时间不符合 DVDD/dt 建议。 是不是什么原因导致了问题?

    此致、

    特顿苏罗

    e2e.ti.com/.../LMK03328_5F00_Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您共享的 PDF 文件中、3.3V 电源斜升大约为2ms、这在规格范围内。  我看不到这方面的问题。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    感谢您的确认。
    我没能读取标度。

    顺便说一下、我从客户那里得到了额外的报告。 他们确认了不加电/断电时 I2C 通信停止问题(无欠压)

    客户重复以下序列、I2C 在1000到1200次访问后停止。

    PDN:low -> 1s -> PDN:high -> 1s -> I2C read (dummy)-> I2C read & compere (地址:0x0C data:0xd9)

    您能告诉我为什么会发生这种情况?

    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否将客户的 LMK03328原理图发送至 clock_support@list.ti.com、以便时钟应用团队可以查看他们的用例? 在电子邮件中、还请分享客户名称、项目名称/阶段/计划以及任何其他相关详细信息(经测试的器件/电路板数量、故障率等)、以帮助我们相应地确定请求的优先级。 此外、请提供芯片顶部标记信息、以便我们可以检查它是当前生产的芯片还是早期的工程芯片。

    谢谢、
    Alan