请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:BQ32002大家好、
我在 CC1352R 控制器中使用 PCF8563TS RTC、我想知道如何使用这些计时器频率以及可以给多少时间来生成中断。
还有一点是默认频率为32.768Hz、我已经使用该公式计算了时序:
CountdownPeriod = n/ SourceClockFrequency。
我得到的最小 值为0.030517578125秒
最大 7.8125秒
因此、如果我希望中断时序应该为5 - 10分钟、那么如何实现这一点。
谢谢、
Sandhya Yadav