This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTC PCF8563TS 中的中断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766098/interrupt-in-rtc-pcf8563ts

Thread 中讨论的其他器件:BQ32002

大家好、

我在 CC1352R 控制器中使用 PCF8563TS RTC、我想知道如何使用这些计时器频率以及可以给多少时间来生成中断。

还有一点是默认频率为32.768Hz、我已经使用该公式计算了时序:

CountdownPeriod  = n/ SourceClockFrequency。

我得到的最小 值为0.030517578125秒

最大 7.8125秒

因此、如果我希望中断时序应该为5 - 10分钟、那么如何实现这一点。

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhya、  

     您似乎在问如何设置和使用 PCF8563、遗憾的是、它是 NXP 器件。  因此、您必须联系 NXP。  如果您想将 TI 器件用于 RTC   ,请参阅 BQ32002:www.ti.com/.../bq32002。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、
    感谢您的回答、我想问在 RTC (PCF8563)中、如果我们使用计时器中断、那么该中断生成的时序。 我们可以使用哪个计时器时钟频率来生成中断。

    谢谢、
    Sandhya Yadav