This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555函数

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765195/na555-na555-functions

器件型号:NA555
主题中讨论的其他器件: SN74LV123A

 你(们)好,先生

是否有逻辑门和 NA555的组合来实现以下电路功能?
时序如下图所示。 这三个对应于 OCP_RESET、U3 A 引脚、U2.9信号、A 通道可识别上升沿触发、B 通道可识别下降沿触发。
如果使用555、则触发引脚只能为正常高电平、异常高电平、异常低电平、D 触发器可以为正常低电平。
但在锁存状态后、它始终处于低电平、或者无法返回到原始状态。 无法使用 D 触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我并不完全理解这项要求,但这项建议应该有所帮助。 此电路接受 VIN 处的下降沿、以便在 VOUT 处启动22秒输出高电平脉冲。

    对于5V 或更低的电源电压、还有一个 SN74LV123A 可在正边沿和负边沿上直接触发。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    已经过了1周、所以我将把这个问题标记为已解决。 您可能会提供更多信息、我会回复您。