This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ---- MCU_CLKOUT--- AWR1443或 AWR1642的外部同步信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766053/-------mcu_clkout-------the-external-synchronization-signal-about-awr1443-or-awr1642

Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

现在、我们要   向外部器件提供外部同步信号、因此我们阅读了 AWR's 数据表、找到引脚 N9可以提供外部同步 信号"MCU_CLKOUT"。

但 我们也将下面的一些 混淆 的句子弄清楚了

“自主模式下的 MCU_CLK_OUT,其中 AWR1443应用从串行闪存引导,默认情况下,器件引导加载程序不启用 MCU_CLK_OUT。”

因此、我们不知道下一步如何操作。 如果您了解有关"MCU_CLKOUT"的一些好消息或有关演示如何使用 MCU_CLKOUT 的一些好消息、请向我展示。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试实现哪种类型的同步?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!好朋友、我们现在要   向外部 信号源,输出20MHz 的信号、以 同步 外部 信号源和1443演示板。  

    我们阅读了数据表、发现引脚 N9"MCU_CLKOUT"可以为外部 MCU 或处理器提供可编程时钟。

    但我们没有发现任何 解释如何使用它的东西。

    你可以告诉我吗?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看毫米波 DFP 中提供的 AWR1xxx_Radar_Interface_Control.pdf 文档:

    MCU_CLK 由 AWR_DEV_MCUCLOCK_CONF_SET_SB 寄存器控制。

    此致、

    Adrian