请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443现在、我们要 向外部器件提供外部同步信号、因此我们阅读了 AWR's 数据表、找到引脚 N9可以提供外部同步 信号"MCU_CLKOUT"。
但 我们也将下面的一些 混淆 的句子弄清楚了
“自主模式下的 MCU_CLK_OUT,其中 AWR1443应用从串行闪存引导,默认情况下,器件引导加载程序不启用 MCU_CLK_OUT。”
因此、我们不知道下一步如何操作。 如果您了解有关"MCU_CLKOUT"的一些好消息或有关演示如何使用 MCU_CLKOUT 的一些好消息、请向我展示。
非常感谢。