This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:仅为出厂默认器件设置问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772126/cdci6214-set-up-issue-only-for-factory-default-device

器件型号:CDCI6214

大家好、

 当客户尝试通过 TIS-PRO 配置 CDCI6214时、仅新器件出现问题。 “新设备”是指出厂默认设备。

设置寄存器和 EEPROM 的过程如下。

 连接 PC 和器件并启动 TICS-Pro。

  1. 方框图选项卡->推送 DUT 电源-> DUT 电源打开
  2. 向导选项卡->设置唯一频率1-4 ->推计算
  3. EEPROM 选项卡->将寄存器推送到 EEPROM (第1页)
  4. 方框图选项卡->检查正确设置的输出频率->推入读取所有寄存器

 因此、方框图中的寄存器更改为未知设置。 这就是问题所在。

方框图不应与步骤5中检查的设置发生变化。

我将 EEPROM 设置传输到文件、并将其与数据表默认设置进行了比较。 看起来 EEPROM 设置仍然是默认设置。

因此、通过上述步骤、客户无法写入寄存器和 EEPROM。

此问题仅在首次写入新器件时发生。 执行此步骤后、客户重复执行步骤1-5、器件配置正确。

 

上述过程中是否有任何错误步骤? 为什么仅新器件会出现此问题?  

您是否可以使用以下步骤来配置新设备、以确认是否也可以重现此问题?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、

    我不熟悉此器件、但已将其分配给希望能提供帮助的人。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    我认为程序中可能缺少一个步骤。 只有4个步骤、而不是5个步骤。
    在步骤2和3之间、GUI 指示用户切换到方框图视图。

    EEPROMSEL 和 REFSEL 引脚上的设置是什么? 我通常在器件处于回退模式时对 EEPROM 进行编程(EEPROMSEL 和 REFSEL 为高阻态)。 如果您想加电到 EEPROM 第1页、则需要将 EEPROMSEL 拉为高电平、并将 REFSEL 拉为高电平或低电平。

    我无法在我的工作台上重复这个问题。 当我对 EEPROM 进行编程时、其他器件寄存器不受影响。 当我在编程后读取寄存器时、它们不会改变。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    谢谢。 我将要求客户在步骤2和3之间插入步骤。  

    设置如下。 因此、对于编程第1页、该设置 shold 不会错。

    EEPROMSEL:高电平

    REFSEL:低电平

    您是否尝试在出厂默认设备上重现此问题?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    在 EEPROM 编程期间、将 EEPROMSEL 和 REFSEL 拉至中间(或保持三态)。 编程后、将 EEPROMSEL 设定为高电平、将 REFSEL 设定为低电平并循环通电。

    我无法在工作台上使用全新的工厂设备重复出现此问题

    此致、
    通道