请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 大家好、
当客户尝试通过 TIS-PRO 配置 CDCI6214时、仅新器件出现问题。 “新设备”是指出厂默认设备。
设置寄存器和 EEPROM 的过程如下。
连接 PC 和器件并启动 TICS-Pro。
- 方框图选项卡->推送 DUT 电源-> DUT 电源打开
- 向导选项卡->设置唯一频率1-4 ->推计算
- EEPROM 选项卡->将寄存器推送到 EEPROM (第1页)
- 方框图选项卡->检查正确设置的输出频率->推入读取所有寄存器
因此、方框图中的寄存器更改为未知设置。 这就是问题所在。
方框图不应与步骤5中检查的设置发生变化。
我将 EEPROM 设置传输到文件、并将其与数据表默认设置进行了比较。 看起来 EEPROM 设置仍然是默认设置。
因此、通过上述步骤、客户无法写入寄存器和 EEPROM。
此问题仅在首次写入新器件时发生。 执行此步骤后、客户重复执行步骤1-5、器件配置正确。
上述过程中是否有任何错误步骤? 为什么仅新器件会出现此问题?
您是否可以使用以下步骤来配置新设备、以确认是否也可以重现此问题?
此致、
Saito