请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
是否有任何上电序列? 当使用以下序列时、有时无法看到输出功率。
为 LMX2594加电->应用加电并写入寄存器-> 10MHz 参考时钟输入。
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.