This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:上电序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765653/lmx2594-power-up-sequence

器件型号:LMX2594

您好!

是否有任何上电序列? 当使用以下序列时、有时无法看到输出功率。

为 LMX2594加电->应用加电并写入寄存器-> 10MHz 参考时钟输入。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您应该在参考时钟就绪后对器件进行编程。
    建议的顺序:
    VCC 上电
    2.为器件提供参考时钟
    3.编程 RESET=1以复位寄存器
    4.编程复位=0以删除复位
    5.按照从最高到最低的顺序反向编程所有寄存器
    6.(可选)对寄存器 R0进行一次额外的编程、以确保 VCO 校准从稳定状态运行