请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T16210 您好!
宣布此器件可 实现3.3V 至2.5V 的转换。
根据 上述内容、如果我想获得 VOH=2.5V、我需要连接 VCC=2.5V、因为"输出高电压(VOH)电平将大约等于 Vcc 电压电平"。
另一方面 ,据说要使 VOH=VCC,VIH 电平大于或等于 Vcc+1V,小于或等于5.5V,这意味 着:VIH>=Vcc+1V=3.5V。
因此,如果 VIH 的电压 b 应大于3.5V (VIH>=3.5V)才能得到 VOH=2.5V,那么该电平转换器如何使 VIH=3.3V 或更小的电压(直流压降直至器件)?