This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16210:该器件能否将3.3V 转换为2.5V?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC20T245, TMUX1574, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763874/sn74cb3t16210-can-that-device-convert-for-sure-3-3v-to-2-5v

器件型号:SN74CB3T16210

您好!

宣布此器件可 实现3.3V 至2.5V 的转换。  

根据其数据表、电平位移如  下图所述( 取自数据表):

根据 上述内容、如果我想获得 VOH=2.5V、我需要连接 VCC=2.5V、因为"输出高电压(VOH)电平将大约等于 Vcc 电压电平"。

另一方面  ,据说要使 VOH=VCC,VIH 电平大于或等于 Vcc+1V,小于或等于5.5V,这意味 着:VIH>=Vcc+1V=3.5V。

因此,如果 VIH 的电压 b 应大于3.5V (VIH>=3.5V)才能得到 VOH=2.5V,那么该电平转换器如何使 VIH=3.3V 或更小的电压(直流压降直至器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohad、

    您尝试进行电平位移的信号类型是什么? 您需要连接哪些类型的器件才能将3.3V 转换为2.5V? 它们是否具有开漏驱动器或推挽驱动器? 您是否需要进行双向通信?

    为什么选择 SN74CB3T16120而不是 SN74AVC20T245等电平转换器?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您能推荐我使用一个 LVCMOS 时钟缓冲器/驱动器1:20 - 1输入至20输出、并可承受2.5V 和3.3V 电压、我将不胜感激。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohad、

    我将把这个主题移至时钟论坛、以便有人可以帮助您处理此请求。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好吧、计时论坛也可以帮助我、但据我所知、我需要缓冲器的目的是 JTAG:TMS、TCK、TDI 和复位信号、而不是时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohad、

    TI 的所有 JTAG 开关、如 TMUX1574或 TMUX1511器件、都不会进行缓冲、也就是说、如果您需要缓冲器而不是无源 FET 开关、我会移动线程。

    谢谢、
    Adam