This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:lmx2492evm 在差分频率下的 CW 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765016/lmx2492evm-problem-of-cw-at-differents-frequencies-for-lmx2492evm

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

您好!

我将 lmx2492evm 修订版 C 与 VCO MAOC-009265配合使用。

我想在9.3和9.4Ghz 之间进行线性调频脉冲、我看到相位噪声的奇怪现象。

我决定在9.3至9.4Ghz 频带中看到 CW 差分、以查看什么是相位噪声。

 这是9.3Ghz 时的频谱:

这 是9.32Ghz 下的频谱,我看到9324MHz 下的杂散频率:

这里 是9.35Ghz 频谱、我看到中心频率周围的扩散频率下的杂散频率。 您可以看到最大保持、这是蓝色曲线的时间积分、显示随时间变化的杂散。

您对它有什么看法吗?

谢谢你。

此致。

Romain fouettilloux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、

    您有什么想法吗?电荷泵电压是多少?

    我怀疑您可能靠近电荷泵 电源轨。

    如果是、则相位噪声将降级或增益可能降低。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能解释一下电荷泵电压的变化是什么吗? 我为每个频率放置相同的参数。 它在 PLL 配置中获得*31。
    如果您想为我提供帮助、我明天会输入差分参数。

    此外,您能否告诉我,通过在触发器1输入和共享时钟上注入两个外部触发器,是否可以在第二相位 lmx2492evm 板中同步?
    非常感谢。
    Romain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romain、

    电荷泵输出电压和输入(VTune)电压是相同的。 这需要使用电压表进行测量。 *31的设置是电流。

    如果您尝试在相位中执行两个线性调频脉冲、则理论上您在斜升时无法使用两个 LMX2492实现一致性相位、尽管有些人对此不同意。

    此致、
    Dean