This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 定制 PLL 设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776368/custom-pll-design

嗨、Dean、

感谢您提供富有洞察力的回复。

请您与我分享您对最后2个设计问题的看法、或者您能提供指导。

假设 C1.C2使用3.3nF 的电容器更大。  我必须执行片上或片外环路滤波器。 因为片上电容器在面积方面会很大。 请提供建议。

此外、PLLatinum sim 是否考虑了晶体管的 gm 变化。 PLLatinum sim 中抖动规格的百分比变化量、即报告的抖动值和电路中实现的实际抖动、包括电感器噪声、晶体管的 gm 等任何想法和建议。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    第一个问题更多是芯片设计问题、恐怕这不是本论坛的范围。 总之、一般而言、我想说、如果 PLL 用于通用用途(即、对于某些特定用例、输出频率未预先定义)、则环路滤波器应该是片外的。 这是因为您不知道需要多少个极点以及电容值。
    PLL SIM 是一款旨在帮助客户设计我们器件的环路滤波器的工具。 它不是 ADS 这样的高级仿真工具。 您可能需要使用其他工具来帮助您进行芯片设计。