请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
嗨、Dean、
感谢您提供富有洞察力的回复。
请您与我分享您对最后2个设计问题的看法、或者您能提供指导。
假设 C1.C2使用3.3nF 的电容器更大。 我必须执行片上或片外环路滤波器。 因为片上电容器在面积方面会很大。 请提供建议。
此外、PLLatinum sim 是否考虑了晶体管的 gm 变化。 PLLatinum sim 中抖动规格的百分比变化量、即报告的抖动值和电路中实现的实际抖动、包括电感器噪声、晶体管的 gm 等任何想法和建议。
感谢你能抽出时间。