This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:计时间隔的内部误差

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774325/tlc555-internal-error-of-timing-interval

器件型号:TLC555

大家好、

我的客户就时间间隔提出了一些问题、如下所示。

数据表显示"时序间隔误差被定义为每个进程运行中随机样本的测量值与平均值之间的差值。"。

  1. 这句话中假设了多少个采样?(只有1个 CLK 或其他多少个?)
  2. 如果上面的句子假定为1CLK、那么1000CLK 会怎么样?
    客户理解如下。
    例如、当设计 CLK 周期为1秒时、
    CLK 周期:0.99秒→1.01秒→0.99秒→…… 因此、平均值为1秒、因此整个系统(CLK)的误差为0%、但每1个 CLK 的误差为1%。
    CLK 周期:1.01秒→1.01秒→1.01秒→…… 因此、平均值为1.01秒、因此整个系统(CLK)的误差为1%、但每个 CLK 的误差为0%。
    哪种理解是正确的?(还是错误的?)

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、

    我对文本的解释是、误差适用于任何相关器件的每个输出脉冲周期。 A 稳态模式下的脉冲输出周期将处于基本上产生的全部 TLC555的平均脉冲输出周期的+/-3%范围内。 尽管确切的文本显示每个进程运行1个器件。 这仅涵盖计时器参数;必须单独考虑电容器和电阻器以及 VCC 变化。

    通过查看电阻器和电容器范围、可以得出48Hz = 1.44V/0.1uF /(2*100k+100k)时覆盖的最低频率
    较慢的运行是可以的、我建议增大电容来实现这一点。 在所有低频下、传播延迟都是毫无意义的。 在最低频率下、最好保持噪声远离控制引脚电容器和计时电容器信号。 为了获得最佳精度、VDD 必须在该周期内保持恒定。 在高温下、请考虑计时器和计时电容器的泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San

    感谢您的讲解。
    让我简化客户的问题。

    当 TLC555以20.8ms 周期(48Hz)和理想电容器运行时、初始精度应在±3%以内。
    在初始相位(稳定条件)之后、当我们假设使用理想的电阻器/电容器时、不可能导致更多误差、例如5%的内部电路变化。
    这种理解是否正确?

    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、

    您的理解是有效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ron-San!

    此致、
    Shota Mago