Other Parts Discussed in Thread: TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555 大家好、
我的客户就时间间隔提出了一些问题、如下所示。
数据表显示"时序间隔误差被定义为每个进程运行中随机样本的测量值与平均值之间的差值。"。
- 这句话中假设了多少个采样?(只有1个 CLK 或其他多少个?)
-
如果上面的句子假定为1CLK、那么1000CLK 会怎么样?
客户理解如下。
例如、当设计 CLK 周期为1秒时、
CLK 周期:0.99秒→1.01秒→0.99秒→…… 因此、平均值为1秒、因此整个系统(CLK)的误差为0%、但每1个 CLK 的误差为1%。
CLK 周期:1.01秒→1.01秒→1.01秒→…… 因此、平均值为1.01秒、因此整个系统(CLK)的误差为1%、但每个 CLK 的误差为0%。
哪种理解是正确的?(还是错误的?)
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago