请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
描述了哪个 OUTx_PWR 值在0至31和48至63之间有效。 我认为较高的值是较高的功率。
当该值从50变为50时、输出功率有多大变化? 我想我们看不到定义。
如果我们能够大致了解这些值的定义、那将会有所帮助。
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../LMX2594-Output-Power-Calculator.xlsxToshihiro-san、
在另一个线程中、附加的文档非常详尽。 它讨论了损耗、功率和输出结构、因此有答案。
此外、我根据此文档创建了一个工作表、您可能会发现该工作表很有趣。
此致、
Dean