This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OUTx_PWR 值设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763843/lmx2594-outx_pwr-value-setting

器件型号:LMX2594

您好!

描述了哪个 OUTx_PWR 值在0至31和48至63之间有效。 我认为较高的值是较高的功率。

当该值从50变为50时、输出功率有多大变化? 我想我们看不到定义。

如果我们能够大致了解这些值的定义、那将会有所帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,
    LMX2594数据表显示
    "7.3.8输出缓冲器
    射频输出缓冲器类型为集电极开路、需要外部上拉至 Vcc。 该组件可以是50 -
    Ω Ω 电阻器可提供良好的50 Ω 输出阻抗、或电感器可实现更高的输出功率、但会以牺牲为代价
    输出阻抗远低于50 Ω。 进入输出缓冲器的电流在状态0至31时增加、然后增加
    同样从48到63。 状态32至47是冗余和模拟状态16至31。 如果使用电阻器、请限制
    OUTx_PWR 设置为50;如果高于此值、则实际上会由于上的压降而降低功率
    电阻器。"

    详见表10。 OUTx_PWR 建议。 50是圆形最大功率、可在不同温度和上拉模式下进行调节。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    我的问题是、驱动器电流的值发生了多大的变化。 例如、49和50之间有多大差异? 我的问题不是限制这个数字、而是全部从0到31以及48到63。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean 是我们的专家、他回答了您的问题
    e2e.ti.com/.../763837
    请参阅附件中的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!
    我认为 Dean-San 的答案是关于损失问题,但材料似乎包括了 PWR 问题。 我将检查一次。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-Output-Power-Calculator.xlsxToshihiro-san、

    在另一个线程中、附加的文档非常详尽。  它讨论了损耗、功率和输出结构、因此有答案。

    此外、我根据此文档创建了一个工作表、您可能会发现该工作表很有趣。

    此致、

    Dean