请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
有一个说明、当电阻器上拉时、15GHz 时的 PoUT = 2dBm;当1nH 上拉时、15GHz 时的 PoUT = 7dBm。
当我们测量到这一点时、电阻器上拉时、我们只能获得-2至-1dBm 的功率、而1nH 上拉时、我们只能获得3至4dBm 的功率。
数据表和测量之间存在3至4dB 的差距。
该值可能有多大变化?
因为数据表仅定义了典型值。
此致、
渡边俊弘