This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:数据表中的单端电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763837/lmx2594-single-ended-power-in-datasheet

器件型号:LMX2594

您好!

有一个说明、当电阻器上拉时、15GHz 时的 PoUT = 2dBm;当1nH 上拉时、15GHz 时的 PoUT = 7dBm。

当我们测量到这一点时、电阻器上拉时、我们只能获得-2至-1dBm 的功率、而1nH 上拉时、我们只能获得3至4dBm 的功率。

数据表和测量之间存在3至4dB 的差距。

该值可能有多大变化?

因为数据表仅定义了典型值。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表图18、19。
    在85摄氏度高温下、即使在电感器上拉模式下、当 OUTx_PWR =50时、LMX2594单端输出也无法使15GHz 功率达到7dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5305.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfToshihiro-san、

    在15GHz 时、您不能忽略电路板上的损耗、这很容易超过3dB 至4dB。

    数据表编号中的损耗已解嵌入。  以下文档在最后一章中详细介绍了如何测量输出功率。

    此致、

    Dean