请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00101 主题中讨论的其他器件:CDCLVC1112、 CDCLVD1208、 SN74LV4T125、 SN74AUC244
在我 在这里找到的任何时钟缓冲器中、 建议运行中的 VIH 被定义为 VDD+0.3V/0.5V。
是否有 一个时钟缓冲器,在 VDD=2.5V 时,VIH 可以承受3.3V 的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我 在这里找到的任何时钟缓冲器中、 建议运行中的 VIH 被定义为 VDD+0.3V/0.5V。
是否有 一个时钟缓冲器,在 VDD=2.5V 时,VIH 可以承受3.3V 的电压?